This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LP8860-Q1的亮度控制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690662/lp8860-q1-brightness-control-of-lp8860-q1

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

如果在 使用 亮度寄存器控制时 LP8860-Q1在18个端子上输入了 PWM、
无论 PWM 输入占空比如何、该器件是否运行亮度寄存器控制?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    如果 EEPROM 寄存器地址0x66[1:0]被编程为仅使用亮度寄存器(00b)、则 PWM 输入将被忽略。

    谢谢、