This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:谐波电流发射

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314, TPS92314A19230VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690377/tps92314-emission-of-harmonic-current

器件型号:TPS92314
主题中讨论的其他器件: PMP4362

 

尊敬的先生:

很抱歉再次打扰您、  但使用 TPS92314的 TPS92314 EVM 或参考设计 是否包含测试数据  

关于 IEC6100-3-2 C 类 、它是由谐波电流造成的污染?  (抱歉、我的上一个帖子的拼写错误)

我在 PMP4362 (sluaf0.pdf)中看到了 EMI 测试数据、但它似乎不同于客户的需求...

https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61000-3-2

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluuaf0/sluuaf0.pdf

很抱歉打扰了你,但我谨致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有该数据。 THD 和功率因数是相关的、因此高 PFC 意味着 THD 不能过高、尽管在某些点上可能超出规格。 此外、设计和 EMI 滤波器也会影响这一点、因此功率级别的任何变化、EMI 滤波器都会改变这一点。 此设计采用非调光、因此更容易满足 THD 要求。 这是因为不需要阻尼网络、这会增加输入端的电容。

    在这些设计中、功率级相当相似、因此 THD 相似。 240 VAC 比120 VAC 更难、但通用输入更难、供参考。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    如果您看一下230V EVM 的数据、它应该是类似的、我想它可能会更好一点、因为它具有更高的功率级别、即 TPS92314A19230VEVM。

    此致、