This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562EVM:无法加载 LP5562EVM 驱动程序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690335/lp5562evm-cannot-load-lp5562evm-driver

器件型号:LP5562EVM

当我插入 LP5562EVM 并拒绝从 TI 加载 INF 文件时、Windows 10会自动选择 usbser.sys:"第三方 INF 不包含数字签名信息"。

应用程序显示"USB 错误00"的状态。

如何使用 LP5562EVM 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duncan、

    您是否会尝试针对 COM5等特定 COM 手动修改 USB 端口?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    谢谢、这很成功!

    如果其他人也有同样的问题、这里是我使用的过程(Windows 10、但应在其他版本中工作):我首先必须删除大约20个未使用的虚拟 COM 端口、以便 COM5可用。 我经常使用虚拟 COM 端口、一旦分配了窗口、即使使用虚拟 COM 端口的器件不再连接、也不会让它们运行。 要删除虚拟 COM 端口、我添加了一个系统变量 devmgr_show_nonprese_devices 并将其设置为1。 在设备管理器中、我将视图设置为显示隐藏的设备。 未使用的 COM 端口显示为灰色名称。 逐一卸载调光的 COM 端口。 插入 LP5562EVM 并手动将其 COM 端口设置为5。 现在安装驱动程序。 尽管我仍然收到错误消息、但它确实已安装、应用程序现在可以工作。

    邓肯