This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 PSpice 仿真问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690047/tl494-tl494-pspice-simulation-problem

器件型号:TL494

大家好、我正在通过 Orcad 16.6练习我的电子技能、我正在尝试
来计算使用 tl494设计的降压转换器。 我已阅读您的
数据表和降压转换器设计说明、但我无法实现
以从我的电路中获得适当的结果。 您能给我发送您的工作邮件吗
采用 Orcad 16.6兼容格式的具有 tl494的降压转换器版本? 它
会很好。您能否给我发送原理图和布局、我很想自己去看看。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Unal、

    您能否分享您的设计规格:输入/输出条件、开关频率等
    我还建议您浏览 TI 参考设计库并按电源设计参数进行搜索、您可以在用户指南中找到各种设计。
    但愿这对您有所帮助。

    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道确切的输入范围、但输出是固定的5V/10A、频率为20kHz。  第24页 www.ti.com/.../slva001e.pdf 。 除了某些组件不在 OrCAD 库中之外、我对所有组件都应用了相同的参数、我已经为它们使用了 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。