This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24781 4节4.35V 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688568/bq24780s-bq24781-4-cell-4-35v-issue

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24781

尊敬的所有人:

我们使用 BQ24781设计用于游戏应用的4节电池充电器系统。 单节电池的电压为4.35V、因此电池组的电压为17.4v

问题如下。
 
拆下适配器 输入引脚中的电压缓慢下降、直到输入引脚电压等于电池电压。
电池电压将返回到输入引脚、系统认为适配器未被移除。 因此 、我们调节 ACDET 部分电阻

   最低电压匹配18.1v。 但我们使用19.5V 适配器、输出电压允许10%的过载时间下降、持续10us、

这意味着输出电压此时可能会下降17.55V。它无法满足最低电压 请求。

您能 不能提供解决 此问题的好建议

顺便说一下     、当 ACDET 检测 到下降阈值电压时、ACOK 下降去毛刺脉冲时间是多少? 我无法在数据表中找到相关信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    帮助更新! 谢谢
    ~μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    如果输入电压仅下降10us、我们可以在 ACDET 引脚上添加一个滤波器、以滤除该10us 干扰、并将 ACDET 设置保持在18.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王丽:

    如果输入电压从2us 降至300us,您是否有解决此问题的好建议?感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    如果我们不想为输入滤波器添加太多的 ACDET 电容器、我们可以设置较低的 ACDET 阈值(ACDET>2.4V、输入电压稍低;甚至比电池满充电电压低一点)。 我认为充电器仍然可以工作、因为:
    答:BQ24780S 具有电感器电流检测功能、可防止电池出现反向电流。
    b. BQ24780S 具有睡眠比较器。 即使输入电压低于电池电压、也不会带来很大的问题。

    如果我们希望 ACOK 在输入电压高于具有低 ACDET 阈值设置的电池完全充电电压之前处于高电平。 我想我们可以使用 ACOK 信号在 ACDET 引脚上添加额外的迟滞。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王丽:

    感谢您的回复、请允许我下拉 ACOK 引脚 VCC-Vsrn< 170mv?

    因为数据表中说的将 ACOK 引脚上拉为以下条件 VCC–VSRN > VVCC_SRN_FALL + VVCC_SRN_HYST

    另一个问题进入 Turbo 升压模式,电池可以升压至 VIN。 理论上、Vin 电压为19V,

    实际上是 VIN 电压为17.8V,Vin 电压为何与适配器输出电压不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    当 VCC-Vsrn<-20mV 时、无需下拉 ACOK。 如果 VCC 电压低于 V (VCC-SRN_FALL)阈值、充电器将自动下拉 ACOK。

    VCC 至 SRN 比较器(VCC_SRN)规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangli:

      你是对的,感谢 你的建议。

      进入 Turbo 升压模式时的另一个问题,电池可以升压至 VIN。 理论上、Vin 电压为19V,

       实际上、VIN 电压为17.8V,Vin 电压与适配器输出电压 19V?的区别

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    您是说 VCC 引脚 为17.8V 吗? 您在哪里测量19V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangli:

       适配器输出电压为19V、 进入 升压模式 时、我们监控的 VIN 电压为17.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    这是我要问的问题:您在哪里测量19V 电压? 您在哪里测量17.8V? 在哪个组件上? 或者、在哪根电缆上?
    如果适配器输出为19V、充电器输入为17.8V、这意味着您的输入电缆会产生太大的压降。