This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:输出噪声要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689687/tps63020-output-noise-requirements

器件型号:TPS63020

您好!

我有一个应用要求电源噪声小于:

  • 从0到50kHz 为100mVpp
  • 在50kHz 带宽下测量的1MHz 时为5mVpp
  • 在1MHz 带宽下测量的1MHz 时为10mVpp
  • 在1MHz 带宽下测量的高于5MHz 的5mVpp。

我想知道 TPS63020在使用1uH 电感器和47uF 输出电容器的默认配置下是否满足这些要求。 输入电压3.2-4.2V 和输出电压5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎来到论坛。

    为什么选择5V 输出和始终较低输入电压的降压/升压转换器? 升压转换器更适合这些输入和输出条件。
    总之、通过查看数字、我认为如果器件在固定频率 PWM 模式下运行、TPS63020应该可以实现。 这可以在标称负载条件下自动发生、也可以强制它进入此模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们还有其他理由来说明为什么它必须是降压/升压转换器。