This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:温度周期、存储150°C、HAST 偏置或 WHTOL 测试数据

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689943/tps62173-temp-cycle-storage-150-c-hast-biased-or-whtol-test-data

器件型号:TPS62173

您好!

您能就 TPS62173DSGR 的温度周期、存储150°C、HAST 偏置或 WHTOL 测试数据提出建议吗?

谢谢、Shaun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、

    让我检查一下我们可以共享哪些数据。 是否有任何具体原因需要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是他们的零件鉴定流程所必需的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、

    我通过私人消息共享了我们的数据。