This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LDO 电流限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686876/lm27762-ldo-current-limit

器件型号:LM27762

您好!

我想知道 LDO 电流限制操作。

您能否向我展示电流限制期间的行为或波形?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    您询问哪个 LDO、正极或负极?

    电流限制操作有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢你的答复。

    >您询问的是哪一个 LDO,是正的 LDO 还是负的 LDO?

    正极1。

    >电流限制操作有什么问题?

    我的客户说、启动时的输出电流为3A。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢你的答复。

    3A 是实际负载还是仅是输出电容器的浪涌电流?  在导通晶体管上会有一些较大的压降。

    这是 Vout+上短路的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的信息。

    3A 电流为浪涌电流(120us)。

    它们在启动期间观察输出电容器之前的电流。

    电流限制无法防止浪涌电流、因为它是一个瞬间。

    正确吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    如果我理解正确、您的3A 电流大约为120 μ s、这是在+Vout 上升到其电压时发生的?

    上面的波形显示电流限制响应非常快(< 120微秒)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的帮助。
    我直接向您发送波形。
    可以检查一下吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看了一下您的波形、它们是可以的。