This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用1个 CC 驱动器为3个不同的 LED 供电

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690207/powering-3-different-leds-with-1-cc-driver

我对使用 LED 驱动器(15V 700mA CC 驱动器)为 具有不同 VF 和正向电流要求的3个 LED 供电有一些疑问:  

VF 3.2 - 3.6V  700mA   

VF 3.5 - 4.5V 750mA

VF 3.4 - 4.0V 750mA

CC LED 驱动器如何"确定" 达到700mA 所需的电压?  

2.驱动器在700mA 时将提供什么电压, 这是3x 3.5V = 10.5V? (因为如果提供10.4V 电压、其中一个 LED 的 VF 3.5不满足要求、因此电流无法运行: 它是否以这种方式工作?)

每个 LED 是否会消耗7.35W (10.5V x 700mA)/3 = 2.45W?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wilk、

    是否要将三个 LED 串联使用?

    恒定电流 LED 驱动器决定 LED 的电流、特定电流将为特定 LED 产生特定的正向电压。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth