This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 组合了 MPPT 能量收集和电池充电器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685410/mppt-energy-harvest-and-battery-charger-combined

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我想让 MPPT 太阳能充电器电池电压为48V、电池组电流为200A  

 您能不能设计基于 MPPT 的铅酸电池充电

此致

H. JJ.Hamsaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最接近的是低电压太阳能学习套件、  

    该软件位于 controlSUITE 中、  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息