This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:确认引脚连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689191/lm3643-pin-connection-confirmation

器件型号:LM3643

您好!

客户想要确认是否可以将 HWEN 和 TX 引脚连接在一起? 并将 STROBE 和 TORCH/TEMP 引脚连在一起? 是否存在任何问题或副作用?

此致、

陈兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、
    只要 TX 引脚和 Torch/TEMP 引脚被禁用、就不会出现问题。 请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../snva759.pdf

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、
    如果我们要用于 IR LED 应用、选通(B2)是否需要拉高?
    我们能否保持 STROBE (B2)悬空、并将 TORCH/TEMP (C3)设置为 TEMP 模式?
    谢谢。

    SHI