This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连带失效功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688666/one-fail-all-fail-funtion

器件型号:TPS92610

尊敬的 TI 工程师:

     TPS92610-Q1具有连带失效功能。

但是、如果我使用并联电阻器进行热共享、那么连带失效功能是否 无法工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    是的、你是对的。 如果存在任何故障、则无法关闭并联电阻器路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley:

      谢谢!

      客户是否可以在 OUT 和 LED 之间设置热共享电阻器、 该方法能否同时实现热共享 和一次"全部失败"功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley:

      或按如下方式设置热共享电阻器:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果将电阻器放置在上述两个位置、所有电流仍会流经器件、则器件无法用作热共享电阻器。 它只能降低器件上的压降、这是另一种工作方式、不会产生很大的影响。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley:
    非常感谢!