This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:软启动问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063A, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685373/ucc28061-soft-start-question

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063A、 UCC28063

您好!

我的客户有以下问题:

您能否向我提供有关 PFC 控制器 UCC2806x 的软启动功能的任何技术手册或 TI 白皮书?

我们现在使用的是 UCC28061、但在瞬时 Vac 压降持续时间超过440mSec 掉电计时器后遇到问题。  我们输入了一个软启动电路、该电路限制了 Comp 引脚的上升斜率、然后在短时间后断开。  当辅助偏置终止时、该电路会复位、但该时间远长于 Vac 压降的几秒。

我找到应用手册 SLUA587、该应用手册尝试通过向下拖动 Comp 引脚一段时间来执行与我们相同的操作、但它也存在一种在瞬时压降时重置软启动的智能方法。

UCC28063A 显示了一些影响 Comp 引脚的内部芯片连接。  这些是否有助于我们的情况?

UCC28063A 引脚兼容吗 ?它可以代替 UCC28061、而无需重做大量验证测试或 PCB 布局更改?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28063A 与 UCC28061引脚对引脚兼容。 借助 UCC28063A、您无需外部组件即可管理软启动。

    集成了软启动功能、并由 IC 本身正确复位。

    总之、存在一些差异。

    您主要需要查看连接到 COMP 引脚的电路。

    参照您提到的应用手册 SLUA587的图1、您应该将 R2从66k 降低到12k 左右。

    此致

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rosario Davide Stracquadaini"]根据您提到的应用手册 SLUA587的图1,您应该将 R2从66k 降低到12k 左右

    SLUA587似乎是在2011年编写的、用于解决 UCC28061的软启动问题。  这是在 UCC28063开发之前、它包含自己的内部电路来处理软启动、我认为这应该消除对 SLUA587等外部软启动电路的需求。  对吧?   如果是、那么更改补偿网络的 R2值的原因是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 UCC28063中、软启动是通过电容 CZ 的缓慢充电获得的。
    如果 R2为高电平、此电阻上的压降将部分增大 COMP 电压、从而消除软启动。
    您可以使用更高的 R2电压。 R2越高、则相位裕度越高、但通常12k 时、18k 时的相位裕度就足够了。