This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压转换器的更多信息

Guru**** 2948960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690171/about-application-to-dc-to-dc-boost-converter

器件型号:UCC28C43-Q1

您好!

客户希望使用 UCC28C43-Q1制造升压转换器。

・Vin=DC120V 至380V
・Vout=400V (Iout=Not Fixe)

 UCCx8C4x 系列是否可用于400V 输出升压转换器?
您有升压转换器设计示例吗?
还是可以推荐给其他器件?



此致、
Yusuke /日本地区




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!
    是的、在此应用中、UCC28C43-Q1可用作升压转换器。
    数据表第1页上标有"典型汽车应用示例"的图显示了如何从高电压输入启动器件。
    我检查了、找不到任何具有高电压输入的参考设计、但一旦您知道产品的额定功率、设计该产品将相对简单。
    此致
    John