This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:使用 GPAI 作为第三个温度传感器输入时出现问题

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689594/bq76pl536a-issue-using-gpai-as-a-3rd-temperature-sensor-input

器件型号:BQ76PL536A

您好!

我们正在开发 BMS、并且希望将 GPAI 输入用作第三个温度传感器、第三个温度传感器的硬件设计与 TS1和 TS2完全相同(BQ76PL536A 数据表中的图15)。 我们使用相同的 NTC 以及相同的电容器和电阻器。

当我们从 ADC 读取数据时、问题会出现。 当所有传感器处于相同的温度(约23ºC μ A)时、我们同时接收到的数据是非常不同的。 ºC、在使用 BQ76PL536A 数据表(第18页–7.3.1.4.1)中的转换公式后、我们得到的值从680mV 到1300mV、因此在转换为温度后、这些值从23 μ V 变为45ºC μ V。

我们还会检测到 BQ76PL536A 数据表中有一些不一致的信息。 在第18页、第7.3.1.4.1节解释了在 FUNC功能性 配置寄存器上设置所需的字节为0100 xxxxb。 但它与同一数据表第50页中提供的说明不匹配。

我们非常感谢您在这一问题上为我们提供帮助。

谢谢、

马内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我展示如何连接第三个温度传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在附件中看到温度传感器的原理图、正如我说过的、所有三个传感器的连接完全相同。

    如需更多信息、我们正在开发的系统使用16个 BQ76PL536A IC、这意味着此连接(在 PCB 上实现)也重复16次。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../adding-3rd-temp-sensor.pdf

    请尝试此操作。 图5是比例式的,因此我应该参考 Ts-来获得准确的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢 Roger、我们将尝试。

    此致、

    马内尔