This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169热问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690028/tps61169-tps61169-thermal-issue

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

你(们)好  

我们需要 DCDC 5V 输入和输出18V/260mA 用于 LED 驱动器、现在我们使用 TPS61169DCKR、但当5V 输入和输出18V/260mA 时、温度过高、可能是 TPS61169封装更小、是否有其他合适的芯片可以替代这种情况?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    热耗散与 PCB 设计有关、您是否尝试增加 PCB 铜? TPS61169应具有适合您的应用的功能。 您可以在较大封装的 TPS61165上再试一次。