This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:LCD 背光控制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690050/tps65154-lcd-backlight-control

器件型号:TPS65154

我想将 TPS65154用于 TFT LCD 偏置和背光控制、大多数 LCD 使用共阴极和共阳极、即使它们使用 LCD 内部的多串、

TPS65154支持6个 LCD 灯串、每通道50mA、是否可以使用公共 FB 线? 短接共阴极的所有 FB 线?

如果它是不可能的, 是否有任何可持久的解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongseok、

    我们在实验室中检查了这一点、结果很好、但我建议不要使用每个灯串的最高电流。  
     
    此致、
    Brigitte