This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175的最大 SS 电容器是多少?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690349/lm5175-what-s-the-maximum-ss-capacitor-can-lm5175-have

器件型号:LM5175

尊敬的团队:

如标题所示、我们知道 SS 引脚的最大电容器是多少。

它是否可以保持打开以获得最大 SS 时间?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiquille、

    如果您将 SS 引脚保持断开状态、则引脚的寄生电容将充电。 由于寄生电容很小、因此 SS 时间将非常短。 任何电容值都可用于 SS 电容器。 一些大电容器具有高泄漏电流。 请确保电容器的泄漏电流小于 SS 引脚充电电流的泄漏电流。

    -Garrett