This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:AOLD &放大器;AOLDL 警报

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688577/bq78350-r1-aold-aoldl-alarm

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ78350

尊敬的 TI:

我将 BQ76920+BQ78350-R1用于5S1P 18650 (SDI-18650-25R)应用、

我想将最大电压设置为3900mV*5=195000mV、最大放电电流为20A、顺便说一下、我已经完成了 I、V 和 T 校准、如下所示、

问题1:

尽管我已设置 OCD=-22000mA、AOLD=0f 和 ASCD=07、 但当 BMS 接收到-10000mA 以上 的电流信息时、窗口将显示 AOLD、  

问题2:关于容量设置的参数

 参数值的所有设置 是否正确?  

谢谢& BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chiayuan,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:
    配置 AOLD 时、BQ78350会配置 BQ76920中的 OCD 设置。
    根据您设置的设置、RSNS = 0 (SCD 寄存器)

    为了验证为什么要设置 AOLD、我们需要知道您的感应电阻器是什么?

    根据您的电流设置、误差将在以下电流(V/R)时触发:
    AOLD = 50mV/感应电阻值时的电流

    如果您将 RSNS 设置更改为1、AOLD 将设置为100mV/R

    此外、AOLD 将在仅10ms 后被触发。 这是你想要的吗?

    问题2:
    这些设置中的大部分应可从电池制造商处获得、但 TI 的某个人可能会为您提供更多指导。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    根据您的建议、我可以尝试以20A 的电流放电。
    谢谢。