This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:使用 PWM 调光的占空比范围

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688986/tps61165-the-range-of-duty-cycle-by-using-pwm-dimming

器件型号:TPS61165

您好!


我们使用 TPS61165作为面板的 LED 驱动器。

我看到最大占空比被写入 电气特性表中。 但我没有看到最小占空比值。

是否有人可以建议占空比的最小值?

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    脉冲宽度上的最小值(数据表第5页)为40ns
    TPS61165的升压转换器以1.2MHz 的固定开关频率运行=> 833ns

    因此、最小占空比= 40ns/833.33ns = 4.8%

    如有任何疑问、请告知我。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    感谢您的回答。

    我想我有错。

    数据表"电压和电流控制"表中显示的频率和最大占空比、我认为它属于电源开关特性。

    我想知道的是、我可以通过使用 PWM 调光对 CTRL 引脚应用的占空比范围。

    很抱歉我弄错了。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    最小占空比可能非常低- PWM 输入导通时间约为50ns。 在这下方、CTRL (PWM 输入)上的内部毛刺抑制可能会导致脉冲被跳过、并且您可能会遇到意外触发1线接口的风险。

    请参阅以下相关应用手册:
    www.ti.com/.../snva769.pdf

    为了确保正确检测到的逻辑电平、将脉冲宽度保持在50ns 以上(例如100ns 是安全的)。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    使用您提供的文档、我很清楚。

    感谢你的帮助。

    Nick