This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314A:IEC61000-3-4

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690002/tps92314a-iec61000-3-4

器件型号:TPS92314A
主题中讨论的其他器件:PMP4362TPS92314

 

你好

 

您是否拥有 TPS92314 EVM 或 PMP4362等 TI 设计的 IEC61000-3-2测试数据?  

我认为应该由客户自己拥有 、但需要由客户选择 TPS92314。

请向我们提供您的意见。

http://www.tij.co.jp/tool/jp/pmp4362

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一份包含 EMI 扫描的测试报告、可作为 PMP4362的参考。 这不是一种官方扫描、但显示它可以通过、具体取决于设计的创建方式以及如何将其连接到 LED (系统级设计)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Neder Bragt 先生:

    感谢您的回答!!