This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:有关 CMP 的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687772/ccs-ucd3138a-question-about-cmp

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

CMP 寄存器按如下代码设置:

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_C_THRESH = 30;

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_C_SEL = 0;  
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_C_POL = 0;

但我不会设置 FaultMuxRegs.DPWM0FLTADDET.bit.ACOMP_C_EN 的寄存器位。 我发现 ACOMP_C_EN 的默认值为0。 但我发现、当比较输入吹出 ACOMP_C_THRESH 寄存器时、PWM 输出将被禁用。 为什么? 当 ACOMP_C_EN 位为1时、我认为 PWM 输出需要禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liwei、

    您正在查看什么 EVM 代码?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩:
    抱歉。 我不知道您的意思是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ?????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ??????