This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:中断线路/意外行为

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690242/bq25120a-interrupt-line-unexpected-behavior

器件型号:BQ25120A

您好!

我希望得到一些帮助来诊断问题。 根据数据表、中断线的行为如下、具体取决于 TS 控制和故障屏蔽寄存器(0x02)中 EN_INT 位的状态

当 EN_INT = 1时

充电期间 INT 被拉至低电平(充电状态指示灯)。 当发生故障时、会发出128us 脉冲。

当 EN_INT = 0时

当发生故障时、会发出128us 脉冲。

据我了解、只有在线路被拉至低电平的情况下、器件才会充电。 我正在观察中断线路被拉低并无限期保持低电平的情况。 此时器件未充电。 我希望一些人能帮助理解这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Behrooze、

    你是对的。 /INT 线路只应在充电时为低电平。 您能否尝试在 INT 为低电平时将/CD 拉至高电平?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    我实际上能够识别出问题。 它毕竟与 BQ 无关。 INT 线路是我们系统中的共享线路、由另一个有源组件驱动。