This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:计算外部环路压实

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689405/lm5170-q1-calculation-of-the-outer-loop-compenstation

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

我有一个基于 LM5170-Q1的设计、处于计算外部控制环路补偿的阶段。

对于内部环路、我将使用数据表中的传递函数、公式30。  从这个值中、我选择了内部环路补偿值。  我现在尝试的是外部环路、但对于升压和降压模式、这需要从 ISET 到 Vout 的传递函数。  我可以从电子表格中将其退出去、但如果我能在某些文档中找到它、那会更好。

我想验证我的设计的相位裕度、我使用 python 脚本来计算系数。  目前、这是基于电子表格选择的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用 LM5170。 有关输出电压环路补偿、请参阅 www.ti.com/.../snvc205上的设计工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子表格会执行计算、但不会说明它是如何执行的。 我还想在代码中验证解决方案、因此需要从 ISET 到 VOUT 的传递函数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将要求编译设计工具的工程师为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我已向您发送连接请求。 请接受、我将直接与您一起补偿环路。

    -Garrett