This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143:当 fsw=L 电平时、最大和最小开关频率是多少?

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62143, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687785/tps62143-what-is-the-maximum-and-minimum-switching-frequency-when-fsw-l-level

器件型号:TPS62143
主题中讨论的其他器件: TPS62147

 大家好、

 我们的一位客户正在评估他们自己电路板上的 TPS62143以获得新产品。 然后、他们发现、在 FSW=L 电平的 CCM 下、TPS62143开关频率为2.3MHz。 此频率比2.5MHz (典型值)低8%。 他们想知道最大和最小开关频率是多少?

 请告诉我这些值吗?

 非常感谢您的评论。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    本应用手册来自产品页面、介绍了开关频率变化的常见原因: www.ti.com/.../slyt646.pdf

    因此、没有频率规格。

    此外、还请查看更新的 TPS62147、它更小、更准确、并且具有更多特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    非常感谢您的回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。