This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:最大开关频率

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689972/tps92515-maximum-switching-frequency

器件型号:TPS92515

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS92515并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想知道过热条件下的最大开关频率、最短关断时间和最短导通时间。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    最大开关频率为2MHz、但实际上取决于您的应用。 由于最短导通/关断时间、在较高频率下可限制最小/最大占空比。 它们在数据表中进行了指定。

    最小导通时间(tLEB)为最大275ns

    最短关断时间(TD (OFF))为120ns

    但是、2MHz 的热性能可能不切实际、具体取决于您的输入电压。 您需要在数据表中进行热计算、以确保正确。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    我知道最大开关频率可能为2MHz。

    我将与客户分享此信息并检查状况。

    感谢您的热情帮助。

    此致、

    新一