This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:永久性故障 IFC 标志

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689090/bq78350-r1-permanent-fail-ifc-flag

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

您好!

我们在设计中使用 BQ78350-R1已有相当长一段时间。

最近、在几个 PCBA 上、我们观察到 IFC PF 触发。 我们不认为它的闪存磨损问题。 写入的 NO.of 小于30次。

刷新 SREC (bq78350_R1_v1_03_build_22.srec)后,问题就会得到解决。

我们的理解是、这不是硬件闪存损坏、因为主机在重新闪存后从故障中恢复。

想知道 IFC 错误触发的原因、以及 我们如何防止它发生。 PFA BQSTUDIO 日志。

e2e.ti.com/.../IFC_5F00_host.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mugilan、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ifc 获取设置意味着指令闪存损坏。 这意味着复位后存储的校验和和计算出的校验和不匹配。 重新刷新会将其重置、因为您要再次向监测计写入 FW。 但是、这并不意味着闪存是完整的。 如您所述、典型原因包括过多写入、高温、ESD 冲击以及安全裕度范围之外的环境因素。