This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:当 SOC = 99%时、BQ20Z90充电器 MOS 关断

Guru**** 2553970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689623/bq20z90-bq20z90-charger-mos-turn-off-when-soc-99

器件型号:BQ20Z90

尊敬的团队

我们发现当 SOC = 99%时、充电器 MOSFET 关闭、因此我们想知道

1.这是否正常?

2.充电器 MOS 关断的条件是什么?  

3.是否有与设置关断阈值相关的寄存器?

感谢你的帮助。

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    如果 CHGFET 位被置位、则可能会由于终止而导致充电器关闭。