This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电芯术语 V Delta?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687966/bq34z100-g1-cell-term-v-delta

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34110

您好!

我们试图锁定化学成分、但我不想忽略一些问题。

请说明 BQ34Z100-G1操作中如何使用以下参数、因为我在规格中没有很好的解释。

电量监测>IT Cfg>电池术语 V Delta ( 这是从电池术语 V 中添加还是减去?)

电量监测>IT Cfg> Cell Min DeltaV

电量监测>状态> 电池增量电压

电量监测>IT Cfg>快速启动 SOC

电量监测>IT Cfg>对 HYS V Shift 充电

最后、是阻抗跟踪算法中使用的 TCA 设置值和 TCA 清除值、还是仅设置/复位"警报"标志?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种类型的电池? 锂离子?
    TCA 位不会影响监测、仅用于警报。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在评估各种大容量电池类型(80至150 Ahr 以上)、包括 PbA 和 LiFePO4化学成分。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    电量监测>IT Cfg>电池术语 V Delta (这是从电池术语 V 中添加还是减去?)
    =>它被添加到 Cell Term V 中。当满足电压< Cell Terminate 电压+ Cell Term V Delta 或 SOC <快速启动 SOC 条件时、会激活快速标度。

    电量监测>IT Cfg> Cell Min DeltaV
    =>放电周期期间保存的最小电池增量电压。

    电量监测>状态>电池增量电压
    =>在放电周期中会学习此值、空电池的目标电压为电池端接电压+电池增量电压。 它允许将终止电压设置为系统的最小工作电压、并且在0%时有信心、这将有一个裕量来防止由于高电压尖峰而导致系统关断。

    电量监测>IT Cfg>快速启动 SOC
    =>请参阅上面的响应

    电量监测>IT Cfg>对 HYS V Shift 充电
    =>这有助于监测计避免充电后平面区域中的 Qmax 更新。 充完电后、压力表在静置期间获取 OCV。
    在充电弛豫期间电压下降。 如果 OCV <平坦区域上限+充电 HYS V Shift、则不允许 Qmax 更新、以避免因 OCV 信息不正确而发生不准确的 Qmax 更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、是阻抗跟踪算法中使用的 TCA 设置值和 TCA 清除值、还是仅设置/复位"警报"标志?
    =>在 IT 算法中不使用 TCA 设置和清除。 它仅提供一个警报标志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    在进行评估时、请记住、对于铅酸、有时也对于磷酸铁锂电池、使用 bq34110可能会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息、这已经解答了我目前的问题。