This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:UCD90120A

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688514/fusion_digital_power_designer-ucd90120a

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

将 FDPD 版本7.0.18重新安装到版本之后。 7.0.25我们面临着几个问题(我们使用 UCD90120A): 
-它n`t 从 Ovw、OVF、OCW、OCF 中绘制正确的值... 存储在"配置器件"中、但它绘制了所有电源轨的器件/电源轨#1的值 
-忽略存储的值 Max Y、Min Y
n`t 值6.72欧姆写入电流测量不起作用,我们始终读回10欧姆 

以下是针对电源轨102d/#5 (3.3V)显示 FDPD 监控器(右侧图示) Ovw、OVF 限制时的示例(image_1.jpg)... 从电源轨101d/#1:


以下是当我更改(电源轨102d/#5)值 OVF (从1.00V 更改为4.00V)并单击写入时的示例、则左侧的值 OVF 也会更改(101d/#1)、我看到 OVF。


如果我将左侧(电源轨101d/#1) OVF 从4.00V 更改为1.00V、然后单击写入、则右侧的值将发生更改(电源轨102d/#5)、电源轨101d/#1的 OVF 将消失:



在“Configuration - Monitor is ano.(配置-显示器是一切)”窗口中,可以:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的问题转发给另一个团队、他们将很快回复您。