This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:时序特性针对与施加到 SHDN 引脚的激励相关的输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690257/tps7a45-timing-characteristics-are-for-the-output-in-relation-to-a-stimulus-applied-to-the-shdn-pin

器件型号:TPS7A45

大家好、团队、

请在下面查找我的客户 有关 TPS7A4501DCQR 的请求

您能告诉我、与应用到 SHDN 引脚的激励相关的输出时序特征是什么?

我们最关心的是当 SHDN 从低电平变为高电平时稳压器打开输出的速度。 输出关断的时间不太重要(并且可能会受到输出上电容的强烈影响、在我们的情况下、电容大约为20uF)、但如果您有数字、最好知道。

谢谢、

Maxime

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    我在库存 TPS7A45xxEVM-385上进行了以下操作。  Vin 为4V、Vout 为3.3V、/SHDN 为4V。 您可以看到启动时间~60us。  这被认为是典型的。

    关断时间将取决于您的负载。  负载越高、输出电容器的放电速度就越快。

    非常尊重、

    Ryan