This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:需要使用或不使用 TPS61310的 HDI 板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61310, TPS61311, LM3643, LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687747/tps61310-hdi-board-is-required-or-not-using-tps61310

器件型号:TPS61310
主题中讨论的其他器件: TPS61311LM3643LM36011

大家好、  

一位客户想知道是否建议将 TPS61310/TPS61311安装在 HDI 板上。 根据客户的经验、0.5mm 以下的焊球间距更适合在 HDI 板上进行设计。 请注意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配、有人很快就会返回给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS6131X 的两个中心凸点不能在 HDI 板上路由出去、该板具有过孔/焊盘尺寸限制。

    客户需要驱动多少个 LED?

    我们建议将 LM3601X 用于单 LED、将 LM3643用于双 LED、并将一个 LM36011 +一个 LM3643用于3个 LED。

    如有任何疑问、请随时告知我。

    最棒的
    哈里尼