This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296器件规格建议

Guru**** 2554670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688488/bq24296-bq24296-parts-spec-in-recommendation

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件: BQ24073

尊敬的 BMS 团队:

我们 正在向 客户提出电池充电解决方案、 下面是充电器 IC 的摘要特性、供您参考 :

 

1.电池电压为4.2V,充电电流最大约为500mA

2.能够在2小时内为1130mAH 锂离子电池充电。

3. IC 必须具有电池电量低、充电启动指示灯。

4.充电器 IC 应具有基本的安全保护,例如:(如果具有额外的保护更好)

 -输入 OVP

 -输出 OVP

 -短路保护

 -热保护

 

 

我注意到 BQ24296可能是一个不错的选择、但似乎需要一个组合芯片解决方案来满足上述所有标准。 请就我的建议提供意见。 谢谢。

 

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    bq24296应该完全符合您的需求、但我对您的系统还有几个问题。

    输入电压范围和电流容量是多少?

    您是否需要能够根据 USB BC1.2规范检测输入功率?

    您是否会将下游器件直接连接到电池或通过电池 FET 实现某种隔离?

    如果您正在充电但电池电量耗尽、您是否需要系统运行?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    我现在提出 BQ24073、因为我的客户只需要一个简单的电池充电器控制器、而 BQ24296将是一种过分的选择。 假设充电输入为5V、500mA、以便为1130mAh 锂离子电池充电。 我们是否有一个公式来估算完成充电所需的充电小时数?

    此外、如果我要询问有关 BQ24073的更多详细信息、我应该对此主题做出响应还是启动另一个主题? 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Leo、

    是的、您可能希望使用该器件型号开始新的线程、以便支持该器件的工程师能够提供帮助。

    根据充电时间估算、我认为这是容量/充电率* 1.3的相关内容。 因此、在这里、我将尝试使用线性充电器~3小时。 充电电流越大、时间就越短。 最大的瓶颈是电荷的 CV 部分。 在这种情况下、需要额外填充30%的容量、并且无法控制容量。


    此致、
    Joel H