This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:将输出电压调节为22V 硬件修改

Guru**** 2554640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690095/tps40210-adjust-vout-into-22v-hardware-modification

器件型号:TPS40210

您好专家、

我们的客户 有几个问题、如下所示

(1) TPS40210的 最小输出电压与输入电压之间是否有电压 ? 如果是、电压会是多少?

(2)现在我们有19.5V 的输入电压并尝试将输出电压变为22V,除了  FB 引脚上的分压电阻器外,我们是否有任何需要修改以进行补偿调整的组件?

感谢你的帮助

此致、

林奥利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)从 Vout 到 Vin 的最小电压由最小导通时间或最小占空比决定、因为升压 Vout = Vin /(1-D)。 为了调节 Vout、最大 Vin 受 Vin_max = Vout *(1 -Dmin)的限制。 因此、最小电压差为 Vout * Dmin。

    根据 TPS40210数据表、最小导通时间可为400ns。 假设开关频率为250kHz、此最短导通时间意味着最小占空比为10%。 然后、将 Vout 调节为22V 的最大输入电压比 Vout 低2.2V。

    (2)降低开关频率将允许更高的输入电压保持在输出电压调节范围内。 在上述示例中、如果您以100kHz 的频率进行开关、则等效的最小占空比为4%、并且您的 Vout 可保持在高达21V 的输入电压调节范围内。

    希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 客户已将 VDD 连接到19.5V。 您能否澄清一下是否应遵循最小导通时间200nS 或400nS? 现在、客户将开关频率设置为600kHz (R=261K Ω、C=100pF)。 如果 最小导通时间为200nS、我建议客户将开关频率更改为500kHz、以获得周期时间2us 并满足最小导通时间200nS (max) 规格。

    此致、

    陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未提供20V 输入电压的最小导通时间。 最短导通时间似乎应介于200ns 和400ns 之间。  但是、为了安全起见、我会使用400ns 作为最坏的情况、以避免以后出现任何意外。