This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:故障传感更高的上行协议栈

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688559/bq76pl455a-q1-fault-sensing-higher-up-stack

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我目前已对单端 BQ76PL455A-Q1进行了编程、现在希望堆叠器件、我已经使所有器件能够在触发电芯 UV/OV 和 AUX UV 故障时触发 FAULT_N 输出。 如果在更高的电路板上触发这些故障、堆栈将自动向下传递器件、或者我必须启用 COMM_FAULT 位。 此外、如果这些被自动传递到堆栈中的基极器件、是否可以读取哪个器件触发了初始故障?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您必须启用差分故障接口、心跳才能通过堆栈。 通常、FAULT_N 仅供基础器件向 MCU 发出警报。


    典型用途是发生中断、然后 MCU 必须进入并读取故障寄存器以确定故障发生的位置/发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 D/s 的故障信令部分所述、

     IC 在下面的堆栈中感应此情况、然后再感应

    如果 FAULT_N 引脚配置为在 COMCONFIG 中感应音调缺失、则将其置为有效。 FAULT_N 仅在以下情况下有效

    COMCONFIG 中的 UART_EN 位被置位。

    希望这对您有所帮助。