This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:PPS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689899/lm5176-pps

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175PMP20107

你(们)好,先生  

支持 PPS 的 Type C PD3.0需要支持3V 输入电压  

我看到 LM5175有一个可用于3.5V 的参考设计  

我是否知道 TI 的解决方案可以支持3Vin~24Vin 至5Vout/5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该参考设计应能够支持3V 输入电压。 3.5V 源自参考设计所针对的应用的规格。 只需注意、该电路需要至少4.2V 的输入电压才能启动、但在运行期间输入电压可能会下降至3V。 4.2Vin 主要是为了使器件为 IC 正常运行建立足够的 VCC 电压。

    如果它们希望电路在输入电压=3V 时启动、则需要一个额外的小型升压转换器或电荷泵器件来提供 VCC 电压。 如果系统中有较高的电压轨、如5V 至40Vdc、它还可用于提供 Vbias 以产生足够的 VCC 电压、并在低输入电压下启用电路启动。

    谢谢、
    Youhao