This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:软启动电容的最大值是多少,才能获得最长的软启动时间?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690222/webench-tools-lm5176-what-is-the-maximum-value-of-soft-start-capacitor-to-get-maximum-soft-start-time

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在开发基于 LM5176的铅电池和超级电容器充电设备

9V 至15V 输入电压 ……  0-15V 9A 输出 CCM -模式;抖动-禁用;无偏置电源;频率250 KHz。

为了避免手柄电池连接过程中出现大火花、我需要非常软的启动。

 软启动电容器的最大值是多少、以获得最大软启动时间?

是否可以使用22uF X7R 电容器 来获得 TSS = 22uF*0.8V/5US = 3.5 Sek?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、电容器值没有限制。 然而、一个非常大的电容器可能具有较大的泄漏电流、并且 LM5176的 SS 电流源大约为5uA。 因此、请注意电容器泄漏规格、并确保其不大于5uA、否则无法启动。