This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO:离线导出 I2C 脚本文件(无需器件连接)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685984/fusion-digital-power-studio-exporting-i2c-script-file-offline-without-a-device-connection

器件型号:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
主题中讨论的其他器件:UCD90320

大家好、

我一直在参考《适用于 UCD90xxx 序列发生器的 Fusion Digital Power Designer GUI 7.0用户指南》来帮助我的客户进行咨询、但遇到了一个问题、我想检查并查看是否有其他详细信息。

我的客户当前有一个系统文件(.tifsp)、想要将单个配置转换为.csv 数据闪存脚本文件。  第5章中有一些有关导出文件的详细信息、但他提到需要将 Fusion GUI 连接到器件。 是否有办法将文件脱机转换?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于数据闪存是打包数据、并且 GUI 不知道数据是如何在器件内部打包的、因此不支持这种情况。
    他们必须连接到实时设备才能获取数据闪存脚本文件。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您对初始问题的帮助。 如果我可以再次请求您的帮助以获得一些见解、我会从客户实施中收到一个后续问题:

    在闪存脚本中、在升级序列结束时、我们需要执行以下操作:
    1.重置 UCD 器件
    2.等待1500ms 以使器件启动
    3.再次验证 ID 匹配
    4.清除数据闪存日志
    5.发送其他内部管理命令(0xED、0xEE、0xEA、0xB5)并暂停。

    当我们使用在 Windows 上运行的 GUI 时、这些步骤非常好。 但在本例中、我们系统的 CPU 将执行升级、其功率由 UCD90xxx 芯片控制。 因此、当执行#1时、整个系统电源关闭、CPU 无法继续执行#2、#3、#4、#5。 我理解#2和#3。 但4号和5号是否有必要? 我的实验结果表明、我的系统的功率可以正常恢复、而无需执行#4和#5。但是、如果我们不执行这些步骤、您是否知道任何意外的副作用?

    再次感谢您的帮助和支持。
    最棒的
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以简单地打开脚本文件、并在闪存编程完成后删除行、然后启动"验证数据闪存"

    暂停 0.2. 暂停0.20ms 以保持 ROM 写入时间
    注释 正在重置设备
    暂停 500 等待 UCD90320完成数据闪存校验和验证
    SendByte 0x77 0xDB
    暂停 1500 正在等待 UCD90320程序启动
    注释 正在验证数据闪存
    注释 在 Addr=0x038800、Data=0x4E680000D50B0030FC190000064D4652处验证

    或者:当您使用 Fusion GUI 导出脚本文件时、请取消选择以下选项:"Read Back & validate flash"、"Verify program is now running through device_ID"、"Clear flash logs..."。