This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:等效串联电阻/电感

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689791/csd95490q5mc-equivalent-series-resistance-inductance

器件型号:CSD95490Q5MC
主题中讨论的其他器件: TPS53681

您好!

我正在尝试使用 TPS53681和 CSD95490Q5MC 实现六相240A 电源转换器。   负载是 Altera/Intel FPGA、它们为配电网络(PDN)提供了计算器。   为了计算 VRM 的源阻抗、我们需要提供一个具有等效电阻和电感的理想模型:

我们几乎拥有所需的所有信息、但功率级明显例外。   您能帮助我们获得这些数据吗?   我看不到数据表中发布的电阻或电感信息。

我们的最终目标是将电源表示如下:

非常感谢您提供的任何帮助。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、
    感谢您发帖。 我正在就此咨询我们的专家、但我们可能希望离线解决此问题。 我明天会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 期待收到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、
    您能直接联系 Jeff Sherman 来解决这个问题吗? 他不想通过 E2E 发送此信息。

    谢谢。