This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:LM3480/短路电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689877/lm3480-lm3480-short-circuit-current

器件型号:LM3480

请告知短路电流值或此器件可驱动的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    查看数据表的图13和14、了解 LM3480在短路事件期间驱动的输出电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    我是否应该将图14峰值点电流(~378mA)视为最大短路电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    图 Kai 所示为电流限制的典型特性。 可以使用具有更高最大值的单位。 遗憾的是、在 LM3480上、我们没有针对短路进行测试的最大值。

    非常尊重、
    Ryan