This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器解决方案咨询

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688450/led-driver-solution-consult

主题中讨论的其他器件:LED171596A

你(们)好

TI 是否有可满足以下要求的解决方案? 请帮助建议合适的解决方案。 谢谢

1        个 I2C 控制

2        LED 数>60台 PC。

3        全局 亮度控制

         4 LED 最大45mA 电流

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品如下图所示、请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设每个 LED 都需要独立控制(开/关)。 是这样吗? 如果没有、并且可以将多个 LED 连接到单个 LED 灯串、那么可以串联多少个 LED?

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelos:

    LED 由 扫描驱动。

    LED VF 3.2V、20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的产品系列中最适合您应用的器件是 LED171596A。 它使用时分多路复用拓扑、可实现每个 LED 最大15mA 的有效电流。 如果您需要45mA 的连续电流、则可能需要将3个电流阱连接在一起以驱动单个 LED、或者我可以参考可能具有更好解决方案的不同产品系列。 请查看数据表、并告诉我这是否起作用。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelos:

    LED171596A 处于预览状态。 它的日程安排如何? 样品和生产效率? 我们可以从谁那里获得样片?

    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    LED171596A 在2018年3月发布了 RTM、现已上市。

    我正在检查此项以使 Web 更新为活动状态。

    此致、

    Randy