This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414中的电流感应

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690057/lm3414-current-sense-in-lm3414

器件型号:LM3414

大家好、我将 LM3414用作34W 可调光 LED 驱动器的 CC。 我想测量不同亮度水平的电流、并将其与微控制器连接。 我的问题是、如何测量 LM3414和灯具之间的电流。

P-

无法使用电流感应电阻器、因为 LED 始终存在泄漏。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是出于原型设计目的、还是需要监控最终产品中的电流? 如果仅需要用于原型设计、则可以使用电流探针。 否则、使用该器件的唯一其他方法是了解 IADJ 引脚所看到的 RIADJ、或使用电流感应电阻器并测量其电压。

    我不确定为什么不能使用电流感应电阻器? 它将与 LED 灯串串联(在输入端或连接到电感器上)、因此泄漏实际上并不是我所能说的一个因素。 但是、我想知道我是否缺少一些东西。 谢谢。

    此致、

    克林特