This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:'最大温度= 0'Vs '平均温度= 1'在 Settings:DA Configuration[CMP]中?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689748/bq40z60-maximal-temperature-0-vs-average-temperature-1-in-settings-da-configuration-ctemp

器件型号:BQ40Z60

您好!

您能否解释/详细说明 Settings:DA Configuration[CMTEMP]中的"最大温度= 0"与"平均温度= 1"之间的差异?

我们有4个热敏电阻、并将内部温度用作 FET 温度、因此请验证以下设置:

设置:温度使能、TS[4..1]= 1、使能

设置:TSint = 1、已启用

设置:温度模式、TSMode[4.1.1]= 0、电芯

设置:温度模式、TSintMode = 1、FET

设置:DA 配置,CTEMP =???

"最大温度= 0"与 "平均温度= 1"间的关系

?最大温度= 0,Temperature()命令是否返回4个热敏电阻中的最高值??  

?平均温度= 1,Temperature()命令是否返回4个热敏电阻的平均值??

我的假设是否正确?

谢谢、

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TK82、

    我们有人对此进行调查、我们将很快回复您。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您的理解是正确的。
    您已将 TS1..4配置为测量电池温度、并将 TSInt 配置为查看 FET 温度。
    如果您设置 CTEMP=1、则电池温度将是 TS1..4的平均值
    如果您设置 CTEMP=0、则电池温度将为 TS1..4的最大值
    此致、
    Swami