This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707285有时无法调节输出电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690056/tlv707-tlv707285-sometimes-not-regulating-the-output-voltage

器件型号:TLV707

在以下原理图中、TLV707285用于为 ultracapacitor 充电、我遇到了问题:

+3.3V -> TLV707 ->极光(阳极)->二极管-|| ->[微控制器电源]<-|<-(二极管)+3.3V

微控制器在没有3.3V 电压时直接通过二极管从3.3V 或通过二极管从 ultrapacitor 获得电源。

该微控制器还直接驱动 TLV707285的 EN 引脚、以控制 ultracapacitor 的充电。

问题是 、当 ultracapacitor 已放电至特定电平时(TLV707存在输出电压、 但没有输入电压)、然后再次施加3.3V 输入、TLV707进入 一个奇怪的状态、在这个状态下、它似乎没有调节它的输出电压(它的输出上存在~3.3V)、并且大电流 (超过200mA) 流经 TLV707285。 发生这种情况时、我可以跟踪 PCB 上只有 TLV707285发热、这表明仅 TLV707285自身消耗了多余的电流。 TLV707285的输出通过二极管与原理图的其余部分隔离、因此即使出现电压高于额定2.83V 的电压、也不会导致电流消耗过高。

如上所述,这种情况只发生在某些情况下,很难重复。 这种情况通常发生在微控制器电压降至微控制器最低工作电压以下或附近时、这可能导致 TLV707285 EN 信号转换为三态、切换或保持在特定状态。 同时微控制器似乎正常运行。 无论如何、TLV707285不会通过将 EN 引脚切换为低电平/高电平来退出此状态、等等-它仅通过关闭并再次打开输入电源来退出此状态。

 理论上 、TLV707285是否有可能进入此类故障状态?如何防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    您的描述首先需要注意的是、TLV707的输出端施加了电压、而没有输入电压。  在这些情况下、反向电流会流过 LDO 并损坏内部电路。  应添加一条稳定可靠的反向电流路径、以保护 LDO 免受反向电流的影响。  二极管通常与 LDO 并联。

    非常尊重、

    Ryan