This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:在连续运行模式下出现高结温时的 FIT/MTBF 信息

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690162/tps54202-fit-mtbf-information-in-case-of-high-junction-temperature-in-continous-operation-mode

器件型号:TPS54202

你(们)好

此应用将24V 的输入电压转换为3.3V 的输出电压。 稳压器变得很热。

是否有关于此器件的 FIT / MTBF 行为的任何取决于结温的信息?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用热像仪和来估算结温

    PsiJT 的值和估算的功率损耗。

    如果该值小于125C、则应用程序应该正常。

    我认为我们无法提供任何数字来实现长期可靠性。