This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 Vin 引脚失控

Guru**** 2611305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688273/lm5022-lm5022-vin-pin-is-out-of-control

器件型号:LM5022

客户想知道以下问题的答案。 请参阅"相关问题"了解背景

"实际上、VIN 引脚在软启动期间具有一定的电流电平。 我需要知道这个值。

如果您无法更正模型、则至少要说明此值的性质、例如对于14V 输入电压电源。

此致、
安德烈"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    主要的电流消耗是栅极驱动、由 VCC 供电、由 VIN 通过内部 LDO 供电。 栅极驱动电流为 CG x Vcc x FSW、其中 CG 是 MOSFET 总栅极电荷。 增加大约3.5至4mA 的内部使用、然后您将在启动期间获得 VIN 电流。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    VIN 引脚是否存在电流限制。
    例如、如果 Cvcc=10uF、那么 VIN 为 Cvcc 充电的最大电流是多少?

    谢谢、
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 VIN 输入电流限制。 输入电流由其负载决定:VCC 负载加上其他内部电路使用的高达4mA 的电流、但 VIN 引脚电流可能由于 VCC 电流限制而受到限制。 Cvcc=10uF、听起来很大、充电时间更长。 我们通常建议1uF。 请参阅数据表应用信息部分。