This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:低噪声电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689911/tps7a7001-low-noise-voltage

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件: TPS74401

你(们)好

我们的客户正在寻找低噪声 LDO。 要求如下、

 VIN=0.8~3.3V,Vo =0.6~1.5V (可调),IO=2~3A,噪声电压=6uVrms,  

我认为 TPS7A7001接近于这个要求。然而、Vin_min 不符合并且数据表上没有噪声电压规格。

-该器件的输出噪声电压是多少?
-是否有任何设备符合此要求?

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamotami-San、您好!

    关于您在 TPS7A7001上的问题:该器件似乎未针对数据表的噪声规格进行测试、因此我们建议测试该值。

    根据您的规格、我可以发现 TPS74401是我们拥有的噪声最低的器件、它可以在0.8V 至5.5V 输入电压下满足3A 输出要求、并且额定输出电压为0.8V 至3.6V。 该器件的额定噪声为13uVrms。 这是否适合您的应用?