This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:验证感测电阻值

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690216/bq34110-sense-resistor-value-verify

器件型号:BQ34110

尊敬的所有人:

我有镍氢充电器的应用、并且希望使用 BQ34110作为监测计、在数据表中、感应电阻器的值为10m Ω、我想知道是否可以更改另一个值、例如6m Ω、如果电阻器值发生变化、应该更改什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该监测计针对10m Ω Rsense 进行了优化。 我不建议您使用低于5 mohms 的任何内容。
    当您使用校准插件校准电流时、它将调整 CC 增益和 CC Delta。