Other Parts Discussed in Thread: LP5907
我们尝试使用 LP5907通过板载3.3V 电源为需要该电源的芯片提供1.8V 电压、该电源的输出以大约1V/ms 的受控速率上升、请参阅示波器截图1。 当3.3输入达到约1V 时、5907的输出突然上升至约1v (事件1) 然后保持在大约200us 的电压、直到3.3伏达到大约2.4伏。此时5907的输出开始跟随3.3V 直至其最终值1.8V。我本来期望5907输出跟随线性上升的3.3V 事件1。 我尝试使用 EN 引脚作为一种软启动、通过在3.3V 输入和 接地电容之间放置一个电阻器来平缓1.8V 输出、从10K 和.1uF 开始、 其理念是将使能引脚延迟到3.3达到其最终值。 请参阅示波器截图#2。 虽然这确实影响了产出,但没有按计划工作。 请参见示波器照片#3。 在更仔细地查看数据表后、我注意到一个 POR 电路的运行并未得到完全解释。 我想知道该 POR 是否是从输入电压上升开始到事件1的大约1ms 延迟的源。 我错过的输入是否有最短上升时间? 我的输入和输出电容器均为0.1uF XZR。 我还注意到、在数据表的图15和16中、有一些干扰类似于我的事件1、但它们的发生速度要快得多(20us)、这可能是由于 Vin 的上升时间比我们的上升时间快。 我应该加快我们的上升时间吗?