This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:什么原因导致 bqstudio 错误"校准–电池组电压校正超出允许的范围"在校准电压时?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690189/bq34110-what-causes-bqstudio-error-calibration-pack-voltage-correction-is-beyond-allowed-range-while-calibrating-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在尝试校准电压时、我在 bqstudio 左下角得到此误差

校准–电池组电压校正超出允许的范围

是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能先详细介绍一下您的设置吗? 这是检查清单。

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果测得的电压(由监测计报告)与您在框中输入的值有太大差异、并且超出了它可能报告的偏移量所允许的范围。